主题中讨论的其他器件:ADC1173、 MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我有一个关于任何 GPIO 切换速率的简单问题。
假设我通过设置 DCO 将5529设置为在25MHz 下运行、现在我将像这样切换控制器的任何引脚。
P2DIR |= BIT2;
while (1)
{
P2OUT |= BIT2;
P2OUT &=~ BIT2;
}
因此、我在 P2.2上得到了大约2.3MHz 的方波。
我的问题是、如果我将 DCO 设置为25MHz、那么为什么我的 P2.2无法以相同的速率切换?
为什么它显示2.3MHz?
我希望 GPIO 的最大切换速率适用于我的项目。
请给我任何建议。