This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否可以同时使用 USB 和两个 CAN 接口?

Guru**** 2564210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837959/msp432e401y-is-it-possible-to-use-usb-and-both-can-interfaces-simultaneously

器件型号:MSP432E401Y

我的客户需要使用 USB 和两个 CAN 接口。  引脚96 (PB1)与 USB0VBUS 和 CAN1Tx 共用。

是否可以为 CAN1Tx 配置引脚96 (PB1)、同时使用 USB。 如果是、USB 使用是否有任何限制?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM、您好、是否有任何更新?  

    谢谢

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    [引用 user="Josef Alt">是否可以为 CAN1Tx 配置引脚96 (PB1)、同时使用 USB。 如果是、USB 使用是否有任何限制?

    是的、如果 USB 用作专用主机或设备(即没有 OTG)、则可以使用。 请参阅 TRM 的以下屏幕截图

    谢谢、

    SAI