请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
实际 NDK 中是否有支持 VLAN 标记 UDP 帧的选项? 如果是、如何配置它?
我通过 SPRU524k 进行读取。 但是、我不确定该处理器架构是否支持该架构。
SDK:simplelink_msp432e4_sdk_3_20_00_10
NDK:3.61.00.09
FreeRTOS
BR
Markus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
实际 NDK 中是否有支持 VLAN 标记 UDP 帧的选项? 如果是、如何配置它?
我通过 SPRU524k 进行读取。 但是、我不确定该处理器架构是否支持该架构。
SDK:simplelink_msp432e4_sdk_3_20_00_10
NDK:3.61.00.09
FreeRTOS
BR
Markus
Markus、您好!
VLAN 是第2层。 UDP 和 TCP 可位于其之上。 有关更多信息、请参阅 A.14虚拟 LAN (VLAN)支持部分 :http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO0bR6IrMk-OFXsBS6u2fg__J4.hfJy__LATEST
谢谢、
Alexis