This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSPFlasher v1.3.2分段故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858709/msp430fr2355-mspflasher-v1-3-20-segmentation-fault

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我已尝试使用 MSPFlasher 工具刷写 MSP430FR2355 Launchpad。 我使用 MSP430-gcc 和命令行。 我能够编译和链接一个简单示例(msp430fr235x_1.c)、并从.elf 生成.txt 和.hex 文件。 看起来一切正常、但是我可以使用 MSP Flasher (v1.3.2)刷写电路板、我收到以下消息:

/home/justgreg/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher "-n MSP430FR2355 -w build/main.txt -v -z [VCC]"
*--- /|-------------------------------------------------------- *
* /|__ *
/// MSP Flasher v1.3.x *
* |/ *
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...DONE
*检查可用的 FET 调试器:
*找到 USB FET @ ttyACM0 <- Selected
* Initializing interface @ ttyACM0...DONE
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
分割故障(转储的内核)
Makefile:104:目标“安装”的配方失败
make:***[install]错误139

我在 e2e 上找不到任何类似的东西、因此我希望有人提供提示。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在 这个帖子的帮助 下、我能够解决这个问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    非常感谢您让我们的社区知道如何解决这个问题。 我们对此表示感谢!

    此致、

    James