This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:如何在 AVSS 和 DVSS 之间保持隔离

Guru**** 2382070 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858910/ccs-msp430i2040-how-to-maintain-isolation-between-avss-and-dvss

器件型号:MSP430I2040

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将 MSP430i2040用于计量应用。

该 IC 具有两个单独的接地 AVSS 和 DVSS。 但这两个接地端之间的电阻仅为20欧姆(与短接时的电阻相同)。 没有隔离。

如何在我们的应用中保持电源接地和数字接地之间的隔离?

即使 对于 EVM MSP430i2040次级仪表板、也没有隔离、它也会被 NT2短接。

谢谢、

Anuradha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果你  

    对于混合信号 PCB 布局、您有两个选项。

    一 个是单独(分离)的模拟和数字接地层。
    模拟电路通常对噪声非常敏感、因此为了防止数字开关噪声耦合到敏感的模拟电路节点中、需要保持单独的接地平面、以便数字返回电流不会在模拟接地层上流动。

    第二个是 用于模拟和数字电路的单个接地层。

    或者、可以将模拟和数字电路划分为 PCB 上的不同区域或区域。 通过 控制这些电路之间的距离、数字返回电流与敏感模拟电路保持分离(  有关返回电流路径的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../snaa113.pdf)。

    因此、如果放置良好、则无需隔离 DVSS 和 AVSS。

    有关详细信息、请参阅以下帖子。

    [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议