This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5509:此部件是否支持安全熔丝熔断功能

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5509, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857316/msp430f5509-does-this-part-support-security-fuse-blow-functionality

器件型号:MSP430F5509
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

您好!

实际上、我正在寻找 MSP430G2553和 MSP430F5509、以便为我的 Mifare RFID 应用设计进行选择。 我希望 MSP430G2553支持安全熔丝熔断。 但无法验证 MSP430F5509。 可以告诉我吗?

此致、

SKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是的、

    http://ti.com/lit/an/slaa685/slaa685.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢您的澄清。 我希望 MSP430Gxx 还支持物理保险丝、但此处未提及。

    谢谢、此致、

    SKUMAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2xx 属于 与 MSP4302Fxx 相同的2xx 系列、与 JTAG 保险丝相关的东西是相同的(不可逆的物理保险丝)。