三个处理器、一个 XTAL。 两个处理器由来自处理器的外部时钟信号 XTAL 驱动。 对于设置了 XT1BYPASS 的两个处理器、CS 寄存器是否设置为与 XT1的物理位置相同?
用户指南对此没有做任何说明、我的想法是、它应该像往常一样具有业务、只需使用外部时钟即可。 (以 XT1作为源的 ACLK、来自带有 XTAL 的处理器。)
任何有这方面经验的人都将会大有帮助。
提前感谢您、
Robert。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
三个处理器、一个 XTAL。 两个处理器由来自处理器的外部时钟信号 XTAL 驱动。 对于设置了 XT1BYPASS 的两个处理器、CS 寄存器是否设置为与 XT1的物理位置相同?
用户指南对此没有做任何说明、我的想法是、它应该像往常一样具有业务、只需使用外部时钟即可。 (以 XT1作为源的 ACLK、来自带有 XTAL 的处理器。)
任何有这方面经验的人都将会大有帮助。
提前感谢您、
Robert。
尊敬的 Johnson:
感谢您的快速回复。 我还没有查看过输出引脚的驱动能力。 如果驱动器不足、我肯定会缓冲输出。
我更担心必须更改从处理器的时钟源寄存器中的设置。 但是、如果 XT1BYPASS 置位、我认为时钟信号是时钟信号、而不管它来自何处。 因此、从处理器的寄存器将被设置为一个32768Hz 晶振。 我对此没有任何经验、希望有人能为我节省一些时间。
我在这里有几个 LaunchPad、明天我可能会尝试制作其中一个 LaunchPad!
再次感谢、
Robert。
您好、Robert、
您的问题如何?
如果您想尝试此方法、可能会有一些代码示例对您有用。
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL42JTImOOwWpUAlbx0W1w__IOGqZri__LATEST
此致
Johnson