请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO、
你(们)好
我一直在使用 BOOSTXL-AUDIO Booster Pack 在 MSP430FR5994上播放录制播放示例。 该示例工作正常。
但是、我一直在尝试使录制的持续时间超过3秒。 当我尝试通过更改的定义使样本更长(6秒)时
Samples_length 我收到 dataRecorded1和 dataRecorded2数组过大的错误。 我成功地发现 FRAM 存储器对于采样的数据来说不够大。 是否有方法可以通过更改其他变量来更改样本长度、或者我是否限制为3秒?
此致