This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MCU 复位

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853436/msp430fr2433-mcu-reset

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

对于 MSP430FR2433、如果 RESET 引脚通过外部信号发送到 RESET 引脚来触发、则意味着 MCU 将被复位。 如果是、这意味着 MCU 状态将被擦除、MCU 将重新启动? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此类基本问题、请考虑从器件的用户指南中查找信息。

    特别是1.2系统重新设置和初始化章节包含您要查找的信息。

    非常感谢。

    此致

    Peter