主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、我如何从应用程序跳转到引导加载程序、我在 Resource Explorer 中找到了一个示例、并发现它跳转到0x2C 地址、我尝试输入0x00和0x1c、这并不表示它跳转到了程序的那个部分。感谢您的帮助
/*将控制权返回给引导加载程序。 这是对 SVC 处理程序的调用 *在引导加载程序.0x2C 原始版本中* (*(void (*)(void))(*(uint32_t *) 0x2C))();
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我如何从应用程序跳转到引导加载程序、我在 Resource Explorer 中找到了一个示例、并发现它跳转到0x2C 地址、我尝试输入0x00和0x1c、这并不表示它跳转到了程序的那个部分。感谢您的帮助
/*将控制权返回给引导加载程序。 这是对 SVC 处理程序的调用 *在引导加载程序.0x2C 原始版本中* (*(void (*)(void))(*(uint32_t *) 0x2C))();
您的测试用例是什么、即您如何知道未调用引导加载程序? (我不确定调用 SVC 处理程序将如何执行此操作。)
出厂时 BOOTCFG 配置为完整的闪存映像后、引导加载程序将重新启动您的程序[参考 TRM (SLAU723)第4.1.2.2]节。 排列不完整的一种方法是擦除矢量表并重置 MCU、类似于(滚动到末尾):
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/850895
您也可以通过清零 EN 位来更改 BOOTCFG、但应设置其他一些标准(例如 GPIO)、否则它将始终尝试更新软件。
在引导加载程序检查是否需要更新时、IAM 仅在地址设置1。我使用 uniflash 和这些内存。 地址永远不会设置为1。0x2C 地址是 BL_EMAC_APP 示例中的默认值该示例在您将引导加载程序加载到应用程序中、应用程序会等待您按下 launchpad 上的 sw1按钮。然后使用该代码 i 将其跳转到引导加载程序 发布。
我将在链接中提供该工作、看看会发生什么。谢谢