主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969
我正在测试 MSP-FET 和 MSP430FR5969之间的 Spy-Bi-Wire 和 UART 功能。 为了隔离这些组件、我在 MSP-FET 上的相关引脚和通常通过跳线连接在一起以将 eZ-FET 与 MSP430相连的引脚之间连接了跳线。
下面是取自 slau647m 的 MSP-FET 引脚布局 和 MSP430FR5969 Launchpad 的图片:
Spy-Bi-Wire
我已经连接了相关引脚(以绿色显示)、并且能够始终对 MSP 进行编程。
UART
UART 连接显示为红色。 接通所有线路后、我能够使用提供的示例代码回显字符。 但是、断开 MSP-FET 并将其插回后、我仍然可以对 MSP 进行编程、但 UART 完全无法向 MSP 发送字符。 我使用了一个示波器来验证 MSP-FET 是否未发送任何内容。 关闭/打开串行终端和 CCS 不执行任何操作。 MSP-FET 不会循环通电、因此无法恢复发送字符的能力。 我发现的唯一修复方法是重新启动 PC。
是否有任何方法可以解决/防止这种情况?