This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6043:最大流速

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868443/ccs-msp430fr6043-maximum-flow-rate

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我在 TI.com 上的 MSP430FR6043中看到了以下说明。 我的客户希望 在直径为25‑mm 的管道上实现57600升/小时的流量。

有可能吗?

能够在直径为25‑mm 的管道上测量8800升/小时(40加仑/分钟)的最大流量

能够检测小于1升/小时(0.005加仑/分钟)的最小流速

能够测量>25000升/小时的流速

能够检测小于3升/小时的最小流速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    可以在直径为25mm 的管道上测量57600LPH。 但是、换能器的放置也会影响最大和最小流速。 因此、问题是、对于直径为25mm 的管道、使用57600LPH 的仪表、客户需要的最小流速是多少。 通常、当最大流速较高时、最小流速也会更高。

    此致、

    现金 Hao