This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:当设置为1时、UART 使能位保持为0

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787189/msp430f5659-uart-enable-bit-remains-at-0-when-set-to-1

器件型号:MSP430F5659

下面的代码用于 启用 UART 端口。

但在工具中的寄存器视图中,它不会设置为1。 它始终保持为0。

此外,cleartRs485TxIfg()无法清除 Tx 中断。

我们使用的是 IAR 工具

相同的代码适用于我们的 MSP430F5458和5638设计。

有什么建议吗?

 

 clearRs485RxIfg();

 clearRs485TxIfg();

  USCI_A_UART_ENABLE (USCI_A2_BASE);

 返回 rwVarInfo->u8RspBufPtr;

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.您能否发布寄存器视图的屏幕截图并指出未设置为1的内容。
    2.我建议您使用我们的示例代码检查此 UART 函数的整个代码。 不同类型的 MSP430将会有一些不同的特性。
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题是否有任何进展?
    伊斯天