请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:TMP116
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好。
根据前面的主题、我得到的信息是"EEPROM_ERASE_PGM_READ "是开始外部 EEPROM 编程的最佳示例。
但是、在该示例中、我没有看到任何初始化从器件地址和频率设置的方法。 那么、我们能否使用 I2cHandle 添加该从器件寻址和频率设置。
比如 i2cParams.bitrate = I2C_100kHz;
还要 告诉我我我的思维方式是否正确?
谢谢你
此致
Kalyan。