This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:USB 引导加载程序的源代码?

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787191/msp430fg6626-source-code-for-usb-bootloader

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

我们主要目的是修改器件的 USB 引导加载程序(MSP430FG662x)以添加加密支持(例如、加密新映像和验证数字签名)。   是否有 USB 引导加载程序源可供该处理器用作起点?

SLAA450F ( www.ti.com/lit/an/slaa450f/slaa450f.pdf 建议可以提供源代码,但第页引用的 MSP430定制 BSL 软件包 zip 文件   

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_CustomBSL430/latest/index_FDS.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    本页 MSPBSL_CustomBSL430中的 IAR_BSL_Source 是我们建议的起点。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html


    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    如果还有其他可以帮助您的事情、请告诉我吗?

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    请告诉我、我们是否可以为您提供任何帮助?

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    我在 MSP430定制 BSL 包 zip 文件中看不到 MSP430FG662x 处理器的引导加载程序源代码。

    例如、在我下载的引导加载程序源代码中、我可以看到 MSP430FG662x 系列的文本文件(在目录 MSP430BSL_1_01_00_01\released_BSL_images 中)、但在目录 MSP430BSL_1_01_00_01\IAR_BSL_Source 中看不到引导加载程序的 IAR 项目。

    也许我刚刚错过了它、或者 MSP430FG662x 引导加载程序源是否不可用?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    正确的是、我们没有适用于 FG662x 的特定 IAR 项目、但是要在 FG662x USB BSL 上工作、我建议使用 IAR_v6_MSP430F552x_USB 项目作为您的起点。 它们在 USB BSL 方面非常相似。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    非常感谢您对我们的微处理器所使用的最相似项目的澄清和引用。