主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGC64C、 MSP-FET、
您好!
我使用 MSP-TS430RGC64C+ MSP430F5239+ MSP-FET + BSL 脚本编写器来验证 BSL 功能、但我遇到了一些问题。
有很多[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
--------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1
用于 BSL 编程的 PC 软件
2019年3月25日12:56:49
--------------------------------------
输入文件脚本为:C:/TI/430bslscripter/script.txt
模式5xx UART 9600 COM13
//delay 2000
//批量擦除内存
批量擦除
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
RX_PASSWORD .\pass32_default.txt
阅读 txt 文件:C:\TI\430bslscripter\pass32_default.txt
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
RX_DATA_BLOCK .\msp430f5239_ta0_02.c.txt
阅读 txt 文件:C:\TI\430bslscripter\msp430f5239_ta0_02.c.txt
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
写入126字节所用的时间:4.001秒
数据写入速度:0.03075(kb/s)
CRC_CHECK 0x4400 0x0018 0x684F
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
CRC_CHECK 0xFFD2 0x0014 0xEF27
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
CRC_CHECK 0xFFE8 0x0004 0xDA1E
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
CRC_CHECK 0xFFEE 0x0044 0xE707
[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值!
看起来芯片没有进入 BSL 模式。
我检查 BSL 进入序列。 我发现 在测试引脚的2个脉冲期间有10uS、我怀疑这不足以进入 BSL 模式。 因此、BSL 不响应 BSL 脚本编写器发出的以下命令。 我使用 FR6989来再次验证这一点。 但是、相同的 BSL 进入序列工作正常。
因此、我使用 F5310 F5529进行了更多测试。 F5xxx 均不起作用。 您能否检查 F5xxx 器件会发生什么情况? 谢谢。