This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5636:MSP430F5636IZQW 为 LIFEBUY。 我应该介绍什么而不是 MSP430F5636IZQW?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5636, MSP430F5637, MSP430F5635
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815459/msp430f5636-msp430f5636izqw-is-lifebuy-what-should-i-introduce-instead-of-msp430f5636izqw

器件型号:MSP430F5636
主题中讨论的其他器件: MSP430F5637MSP430F5635

我的客户使用 MSP430F5636IZQW (MicroStar BGA)、但 MSP430F5636IZQW 已成为 LIFEBUY。

我看到了 TI.com 和数据表、但其他 MicroStar BGA 封装处于活动状态。

我有疑问。

我应该介绍什么、而不是 MSP430F5636 IZQW?

我是否可以介绍 F563x 系列 Microstar BGA?

请注意、

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除 MicroStar BGA 封装外、客户还有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    感谢你的答复。

    客户需要一个与 MSP430F5636等效的规格 MCU。

    封装尺寸小也很重要。 QFP 为 NG。

    如果可以的话、他们需要一个 Microstar BGA。

    我可以向他们介绍 Microstar BGA 产品吗?

    请注意、

    Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nori、

    客户是否需要 DAC12_A? 否则、MSP430F5635/34/33正常。 也可以选择具有更大闪存容量的 MSP430F5637。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    感谢您的建议。
    最后一个问题。
    我可以向客户推荐其他 MSP430 Microstar BGA 封装产品吗?
    或者我不应该向您介绍一下?

    请注意、

    Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 BGA 封装产品的规格符合客户的要求、您可以这样做。