This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:ADC

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781032/msp430g2553-adc

器件型号:MSP430G2553

ADC 引脚1.1和 MSP430G2553接地之间的电压差为3.5V 即高电平。 因此、我无法读取正确的 ADC 值。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否设置了 P1REN 的 BIT1 (P1.1)? 根据数据表(SLAS735J)中表16之前的原理图、该电阻器不会被任何因素禁用。

    如果您使用的是 Launchpad、请务必从"桥接器"接头(G2:J3、G2ET:J101/J105)上移除 RXD/TXD 跳线。

    您可能还应该设置 ADC10AE0的 BIT1 (A1)、但这不会导致这个特定症状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 问题已解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。