This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430Flasher 无法设置器件 Vcc

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815327/msp430fr5969-msp430flasher-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好、E2E、

美好的一天!

我代表我们的一位客户发布。 他对 MSP430FR5969微控制器进行编程时遇到问题。
以下是他的确切陈述:

"我有一个 TI MSP-FET 闪存仿真工具、我正尝试使用它 使用 MSP430Flasher 对 MSP430FR5969微控制器进行编程。  序列号为180500899。  MSP430Flasher 版本为1.3.4。  当我尝试使用命令'SP430Flasher.exe -w "Bootloader_crc.txt"-v -g -z [VCC]-e ERASE_main'对我的器 件进行编程时、控制台指示成功连接到 USB FET、但它以值44退出并指示"error:could not set device Vcc"。   我用另一个 MSP-FET 重复了这一过程、结果正确。  我在您的客户支持中心看到过几个类似的问题、但未找到有效的解决方案。"

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是电源? 由外部电源供电?

    客户可以使用 CCS 对器件进行编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冬季、

    感谢您的快速响应!

    我会将您的问题转发给客户。 此外,我也可以向他提供这一链接,以便进行后续调查。

    再次感谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板由电路板上的稳压器提供+3.3V 电压。 MSP-FET 闪存仿真器上的 VCC_TARGET 引脚被连接至这个+3.3V 并且 VCC_TOOL 引脚保持未连接状态。  此连接使用序列号以14开头的 MSP-FET 进行正确编程。

    MSP-FET 和 MSP430Flasher 将用于全自动 PCBA 测试装置。  测试装置将运行以下命令行:

    MSP430Flasher.exe -w "Bootloader_crc.txt"-v -g -z [VCC]-e ERASE_MAIN

    CCS 不是一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将 MSP-FET 的固件更新为最新版本?