This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:将 Arduino 与 MSP430FR6047相连

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785076/evm430-fr6047-interfacing-arduino-with-msp430fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

我们计划将 MSP430FR6047与 Arduino Uno 板进行通信。我们已编写了一个代码、用于从 msp430fr6047接收串行数据到 Arduino uno、但当我们尝试上传代码时、似乎无法上传。 但是、当我们断开 MSP430板时、它会轻松上传。 我们不知道是什么问题。 希望您能帮助我们解决这个问题

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题不清楚。 您是否说 MSP430连接到 Arduino 时无法对其进行编程? 您可能使用 Arduino 上用于编程的同一串行端口。

    此外、确保您具有正确的电压。 一些 Arduino 使用5伏、而 MSP 则使用3.3伏及更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenath、

    我们已经从您那里听到几天了、因此我将假定您能够在 Keith 的评论的帮助下解决您的问题。 如果情况不是这样,我们可以随时用问题的当前状态回复,以便我们能够继续提供支持。

    此致、

    Matt