This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047 (即 MSP430FR6047)超声波传感评估模块无法正常工作。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780117/msp430fr6047-evm430-fr6047-i-e-msp430fr6047-ultrasonic-sensing-evaluation-module-not-working-properly

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好!

1)我正在使用 EVM430-FR6047 (即 MSP430FR6047)超声波感应评估模块进行水流量测量,并使用钳位传感器,如下图所示。 我将传感器1作为下游、将传感器2作为上游。  

  

2) 2)在 EVM 板上、我看到以下内容:-

LED1呈绿色闪烁
LED3持续为红色。

D201:绿色
D202:呈绿色闪烁。
D203:淡红色闪烁。  

这些迹象是什么?

3) 3)我无法接收任何 ToF、流速值。 我收到错误消息、显示"No signal detected in up and downstream channel"(在上游和下游通道中未检测到信号)。 我改变了我的流程、参数、但没有任何作用。 以下图像描述了我的参数、误差和 ADC 图   

4) 4) EVM 是否仅与传感器与水接触的 Audiowell 类型管道兼容? 如果是,为什么会这样? 否则、我需要更改哪些参数或步骤才能获得结果?

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 请检查以下项目:

     1.确保硬件连接正确。 您可以使用示波器观察输入和输出通道、以查看是否存在

     脉冲信号。

     2.如果输入通道中存在正确的脉冲、则调整 "脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)"或两个换能器之间的距离、以确保 ADC 不会错过输入信号。 有效 ADC 捕获的信号应如下所示。

    最后一步是更改增益、以确保信号振幅约为800。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我检查了硬件 connection...it的良好状态。 我可以在 EVM 板的哪个位置连接示波器以查看输入和输出信号?  

    2) 2)我调节/改变了"脉冲启动和 ADC 捕获(us)与增益值之间的间隙"、但它不起作用

    3) 3) EVM430-FR6047是否仅适用于与水接触的换能器? 所有演示用例、在线示例仅显示音频管道。 如我的案例所示、此 EVM 是否可与夹持式(非侵入式/非浸入式)传感器配合使用?

    谢谢。   

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以测试 CH0和 CH1的信号、如下图所示。 更多  详细信息、请参阅《EVM430-FR6047硬件指南》(修订版 A)。

     

    2)  2)在调整"脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隙"和  增益之前、您需要确保信号存在。 "脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隔(us)"应围绕管道中的声音传播时间进行调整。

    3)是的、 EVM430-FR6047 是水表演示。 管道中应有水。 因为气体中的声速与水中的声速有很大不同。 无需使用与水接触的换能器。  此 EVM 可与钳位开启(非侵入式/非浸入式)传感器配合使用、如我的案例所示。

    B.R  

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题如何? 您的换能器位置是否符合以下配置之一? 我在上图中没有看到反射器。