This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 MSP430FR2355作为 SMBus 主设备

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814372/msp430fr2355-using-msp430fr2355-as-smbus-master

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:BQ24770、

我计划在具有智能电池组和 bq24770 NVDC 充电器的系统中使用 MSP430FR2355。 如何使 MSP430FR2355充当 SMBus 的主设备、然后发送/接收 SMBus 命令? 是否有应用程序不在此上面? 我还在寻找一些代码示例。

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    MSP430Ware 中有一个 SMBus 库 可供您下载。

    我相信 MSP430FR 器件系列有示例代码。

    您还可以通过 TI Resource Explorer 获取该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。