This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:MSP432E401Y

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784654/rtos-msp432e401y-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:TI-RTOS

我们正在尝试使用 MQTT 协议与 MSP432E401Y 和 CC3120进行通信。

我们能否获得有关使用 MQTT 协议的 NoRtos 示例代码的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anukrit、您好!

    TI 提供 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件、允许使用 MSP432E401Y 和 CC31xx 器件。 此插件中的所有示例均基于 RTOS。 其中包括 MQTT 示例。

    由于这种组合(MSP432E401Y 和 CC31xx)具有两个接口(以太网和 Wi-Fi)、您希望使用 MQTT 协议进行通信的接口是哪一个?

    您能否解释一下在您的项目中使用以太网和 Wi-Fi 的用例-以太网有什么作用、Wi-Fi 有什么作用?

    这将帮助我为您指出正确的方向、以实现无 RTOS。

    谢谢、
    SAI