This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-GBD-耐用 型:PCBA

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812920/tidm-gbd-robust-pcba

器件型号:TIDM-GBD-耐用

尊敬的所有人

    www.ti.com/.../TIDM-GBD-ROBUST

   我对该参考设计有两个问题:

    1.麦克风是 Panasonic WM-61A,但 它将挂起,所以 是否有其他建议?

   链接图片如下所示、但 PCB 布局是另一种、 它们不同、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    DigiKey 显示了几种直接替代产品。  请参阅下面的链接。

    2.我看不到您在提供的链接中显示的图像。  您能否澄清此图片的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie

    1.我曾问松下 原厂、 WM-61A 将立即暂停使用、您能不能告诉他您已经验证过的其他麦克风?

    链接 图片为 TI.com,as 此链接为:www.ti.com/.../TIDM-GBD-ROBUST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 参阅我在上一封邮件中发送的链接。  它表明有2个直接替代品应该起作用。  我们尚未验证这些内容、但也应该有效。

    2.我看到了这张图片,但我没有看到工程图的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie

       该图来自 设计指南、如下图和链接所示、文档为

    www.ti.com/.../getliterature.tsp