This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, LM74, MSP430G2553, TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779541/msp430

主题中讨论的其他器件:MSP430F2132LM74MSP430G2553TMP100

HII 请帮我解决这个问题

我想使用支持温度传感器(我正在使用 TM100)和 RFID 芯片(Monza x-2k dura)的微控制器

请告诉我哪款微控制器将同时为我提供这两者的接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srihello、

    我在 TM100传感器上找不到任何东西。 它使用哪种类型的接口? RFID 器件似乎正在使用 I2C。 大多数 MSP430器件至少包含1个 I2C 接口。 请记住、I2C 还允许同一总线上的多个器件(可通过寻址进行选择)。 您的微控制器选择实际上取决于您需要多少存储器以及需要的任何其他特定功能。 您可以在下面找到我们的产品系列。 超值系列和通用 MCU 中的某些器件应满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

    实际上我需要2块 PCB 板。(一个是带 RFID 标签芯片的微控制器),另一个板将具有带数字输出的发电机传感器。。。

    我选择了 monzax -2k dura RFID 芯片和微控制器 MSP430。

    我的问题是...

    1)是否可以将 Monza 与微控制器 MSP430连接

    2) 2)我需要低功耗数字输出温度传感器、所以我需要为温度传感器齿选择合适的器件型号、这种传感器可以与 MSP430通信。

    3)我想用微控制器来复制 gsm 和 wifi ...

    请建议我..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM100将提供 i2c 接口 SIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的详细信息!

    1.是的、任何具有 I2C 接口的 MSP430都应该能够满足这一要求。 在每个 MSP430的产品文件夹中、"工具和软件"部分下有 C 语言代码示例。 如果外设可用、这将提供 I2C 的示例代码。

    2.我们提供各种数字接口温度传感器。 请参阅以下链接、了解我们的 I2C 传感器产品系列。 您可以根据精度要求和电源电压范围缩小此范围。
    www.ti.com/.../products.html

    3.只要您具有模块所需的接口并满足内存要求,这就不会有问题。 我们还提供各种 WiFi 设备。 要与现有 MCU 连接、建议使用网络处理器。 还有 SoC、其中包括单芯片中的 WiFi 和 MCU。
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

    请澄清我的疑问:

    1) 1)根据我项目的建议、我已最终确定温度传感器 LM74和微控制器 MSP430F2132。 我需要通过 I2C 将微控制器与温度传感器 LM74连接在一起、并将 Monza x-2k dura RFID 芯片与微控制器连接起来。 但是、

    在 MSP430F2132引脚编号9 10 11 12 13的数据表中、有 UCB 和 UCA 引脚、  

    但是、

    10和11是用于 IIC 接口的 SDA 和 SCA 引脚、13 14是 SPI 引脚 SIMO 和 SOMI 、但哪个引脚将用于 GSM 和 WIFI、因为13和14引脚仅用于 UART 的 TX 和 RX  

    请向我建议温度传感器(SPI) RFID 芯片(IIC)和 gsm /wifi (UART)的引脚连接。

    主席先生,请澄清我的疑问  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriharsha、

    你是对的。 由于引脚冲突、我看不到在该器件上执行 SPI、I2C 和 UART 的方法、除非您需要对 UART (软件实现 UART)进行位传输。 如果您要使用 I2C 温度传感器、则可以在同一 I2C 线路上同时使用 RFID 器件和温度传感器。 否则、应使用在不同引脚上具有所有三个接口的器件。 MSP430FR572x 器件等器件可满足此需求。

    www.ti.com/.../MSP430FR5727
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430G2553有2个 I2C 端口.. 您可以将 TMP100 (支持 I2C)连接到其中一个 I2C 端口、即2.1和2.2、而另一个组件(I2C 接口 WiFi 模块或 GSM 或 RFID)则可以将端口1.6和1.7用于相同的端口。