This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:固件更新

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809935/msp432e401y-firmware-update

器件型号:MSP432E401Y

你好

我开始使用 MSP432E401Y 开发板。 我想为我的项目提供远程固件更新功能。 能不能有人建议我这样做。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此处提供的示例:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFExyN9Ym1DsibDJ5oM3oQ__J4.hfJy__LATEST

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我读取了您建议的代码、它使用 I2C、USB、以太网等、但我想在没有主机 PC 的情况下执行它。

    我所采取的方法是:

    通过 MQTT 数据包接收 OTA 更新文件、并将其保存在缓冲区中、而不是调用 flash.c 文件中写入的函数"FlashProgram"、在开发板中刷写 OTA 更新。

    这种方法是否正确?

    请提供您的建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 MQTT 没有太多经验、但您提出的建议听起来是可能的。   您只需确保您的客户端设备订阅了正确的主题、并知道将该主题上传入的二进制数据解释为固件.bin。

    如果您还不知道此处是闪存程序和 MQTT 示例。

    此致、

    Chris