This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:是否可以使用 MSP430FRxx DMA 进行外设到外设的传输?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782154/msp430fr5994-is-peripheral-to-peripheral-transfer-possible-with-msp430frxx-dma

器件型号:MSP430FR5994

您好!

使用 MSP430FRxx DMA 是否可以进行外设到外设的传输?

示例
 DMA 传输 I2C 接收数据到 SPI 发送数据。

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、FR5994可以满足您的要求。 地址模式是固定地址到固定地址。

    2.您只需使用 eUSCI_Bx 标志来触发一个传输。

    3.有关详细信息,请参阅346.e2e.ti.com/.../MSP430FR5x-6x-user-guide.pdfAnd 页面上的用户指南,我们的示例 code.e2e.ti.com/.../msp430fr599x_5F00_dma_5F00_01.c

    伊斯天