This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK:为什么微控制器中的计时器有如此多的时钟选项?

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781293/rtos-tidm-captivate-e-lock-why-there-are-so-many-clocking-options-for-timers-in-micro-controller

器件型号:TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

工具/软件:TI-RTOS

 为什么微控制器中的计时器有如此多的时钟选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不同应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为频率/功率/成本/精度之间存在折衷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、存在不同的应用程序、但根据什么基础选择一个时钟。 我的意思是、在本例中、如何选择正确的时钟选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Keith、我试图理解您的观点、但我仍然不清楚。 是的、当然、我们需要不同的频率、这是否保证具有不同的时钟域?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计时周期和中断间隔等用户要求进行计算
    用户可以设置不同的时钟源和分频器以满足其要求。
    在 MSP430中、ACLK 通常为32768Hz、SMCLK 可在1MHz 至16MHz 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多亏了 Ling、微控制器本身使用80MHz、而 SysTick 使用16MHz。