This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:MSP GANG 编程器 dll

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811622/msp430f6736a-msp-gang-programmer-dll

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

大家好

我正在编写一个应用程序、指示 MSP Gang 使用 GANG430.dll (版本01.03.01.00)将固件映像下载到 msp430f6736A 芯片

除了我似乎不能让它写信给信息 A (尽管信息 oC & D 没有问题、但也不能让信息 B 这样做)之外、一切似乎都是可以的。

我想信息 A 的问题与它的特殊状态有关、那么我在哪里可以模仿"解锁信息 A"功能、就像 Gang 那样?

谢谢

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    您可能已经清楚了、但 MSP-GANG dll 命令在《MSP-Gang 用户指南:  http://www.ti.com/lit/ug/slau358p/slau358p.pdf》中进行了细分 

    但是、在浏览该文档时、我看不到任何用于编写 infoA 段的特定命令。  仅为标准的 interactiveProcess 和 writebytes_TO_FLASH。   

    您当前使用哪些命令来尝试写入信息内存?   

    谢谢、

    JD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    是的、我查看的是该指南。

    这就是我要做的...

    我设置以下内容:

    MSPGANG_SetConfig (CFG_MASSERASE_AND_INFOA、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_ERASEINFOA、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_READINFOA、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_ERASEINFOB、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_READINFOB、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_ERASEINFOC、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_READINFOC、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_ERASEINFOD、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_READINFOD、1);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_FLASHREADMODE、READ_All_MEM_INDEX);
    MSPGANG_SetConfig (CFG_MSP432_CLR_LOCK_OPTIONS、MSP432_CLR_LOCK_INFOA);

    然后、我执行以下序列来下载固件。

    MSPGANG_Interactive Open_Target_Device (buff (msg).data ());
    MSPGANG_SetTmpGANG_Config (CFG_TMP_CLEAR、0);
    MSPGANG_SetTmpGANG_Config (CFG_TMP_TASK_MASK、0xFFFF);
    MSPGANG_CreateGangImage (buff (msg).data());
    MSPGANG_InteractiveProcess (超时);
    MSPGANG_Interactive_Close_Target_Device ();

    最后我要调用
    MSPGANG_Interactive _复制_ GANG 缓冲器_至_闪存(地址、BUFSIZE)
    将数据写入信息 A 区域。

    谢谢

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moshe、

    我对此用例没有太多的专业知识。  我正在尝试与一些工具团队核实他们是否可以提供任何意见。  可能是一天或两天。   

    谢谢

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    当您执行 MSPGANG_Interactive _Close_Target_Device ();时、 MSPGANG_Interactive 复制_GANG 缓冲区到闪存(地址、BUFSIZE)不起作用。 关闭目标器件之前必须先打开目标、并且必须使用上述函数、请告诉我是否有此帮助。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gregory

    是的、我确保了序列与您所写的一样...但它没有改变任何东西。

    我决定返回几个步骤、并使用为我的目的修改的"simpleMSP-GANG " C#示例。

    我现在仅在  信息 A 区域上收到"ERROR 41:Gang Flash write error"(B/C/D 工作正常)。

    也许您可以给我一些关于导致此错误的原因的指示。

    如果有任何帮助、我已将代码附在 textFile.txt 中。
    我在 win10 64位 PC 上使用 Visual Studio 2013。


    使用 MSP-GANG-GUI 版本 G430 01.03.01.00在 MSP GANG 和我的定制板之间进行读取和写入没有问题、因此我不会看到任何硬件问题导致的错误41。

    e2e.ti.com/.../1682.TextFile1.txt

    谢谢

    Moshe

    更新:
    我正在更新我的帖子、因为我已经解决了我的问题、我将在这里为可能发现相同问题的其他人撰写文章。
    InfoA 因其锁定性质而有所不同。

    需要进一步设置 Config 才能处理此段...  
    MSPGANG_API.SetConfig (ConfigIndexes.CFG_MASSERASE_AND_INFOA、1);
    我将其放在 MSPGANG_API.SetConfig (ConfigIndexes.CFG_ERASEINFOA、1)之前;
    但在 MSPGANG_API.SetConfig (ConfigIndexes.CFG_FLASHERASEMODE、ConfigIndexes.ERASE_All_MEM_INDEX)之后;

    我被监听过、这只适用于 MSP432!

    此外、用户还可以使用以下两种方法之一:
    MSPGANG_API.Interactive 副本 GANG_Buffer_TO_FLASH (0x1980、dataSize);  

    MSPGANG_API.Interactive WriteBytes_TO_FLASH (0x1980、dataSize、aptr);  
    符合您自己的目的...