This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779355/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

同时将 PC /USB 连接到 TI 板

我们无法获取信号  

 错误代码为255,如何确保主板正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!

    这是新电路板吗? 如果是、当您打开电源时、您在 LCD 上看到什么吗? 我最近看到一个问题、即某些主板附带了错误的固件。 如果是这种情况、您需要将最新固件加载到电路板上。 它可在下面的"水演示应用"中找到。 您还可以在"USSSWLib"下载中找到最新的 GUI。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    电路板曾经工作过、但最近、尽管所有灯都亮起、但无法探测信号。

    我们如何调试这是硬件问题还是固件问题?

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、

    您使用的是哪个固件版本?  此外、您能否检查 MSP430FR6047 IC 的修订版?  这在 IC 的顶部进行了标记。  最新固件(2.20.00.04)不支持修订版 A。  如果您有修订版 器件、我建议将 IC 升级到修订版 B 器件、可从 TI 网上商店进行采样。  

    您还可以在下面的常见问题解答中找到一些有用的故障排除信息。  4和6可以帮助您进行设置。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、是的。 我已将更新版本的软件下载到我的 PC。 固件版本是否在连接到电路板时自动更新? 我已经检查了电路板的 MCU 版本是修订版 B.我们确实参考 FAQ.pdf 进行故障排除。 为了解决换能器问题、示波器探针直接接触电路板点、并使用更新的 USS 与 USB /PC 连接。 但是、在调整示波器设置后、激励频率/脉冲数等配置参数无法在示波器中探测到。 我们怀疑我们的问题是硬件问题。 退回此电路板并在保修前更换新电路板(3月14日)可能是我们继续项目的替代方案。 寻求您的建议。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、您可以连接到 GUI、但无法捕获任何信号? 如果是这样、您是否只是在捕获中看到噪声? 您能否使用 GUI 提供捕获信号和配置?

    更新软件时、请确保您使用的是"水演示应用"下载。 如果您使用模板示例、它不包含用于与 GUI 连接的代码。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html