This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:SD24_B:在累加读数时、验证了多少精度? (非单读数)

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721A, MSP430F6721, MSP430F67641A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810752/msp430f67641a-sd24_b-how-much-accuracy-is-proven-when-the-readings-are-accumulated-not-single-reading

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6721AMSP430F6721

您好!
是否有证据证明 MSP430 SD24_B 和固件后计算具有更高的 ENOB 或有效位?
我们很高兴能够实现18位、20位或更高精度等成熟的情况。

参考文献:

MSP430F6721A:MSP430F6721的24位 Δ-Σ ADC SD24_B 中最高无噪声位是多少
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/628442
  --这个线程显示16.7位。

MSP430F67641A:SD24_B 精度转换为 ENOB 或有效位
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/807313/2988788#2988788
  --我的上一个线程。

SD24_B 有一个位 SD24SNGL。
我希望我们可以清除该位以进行"连续"、累加许多读数、并获得更好的 ENOB、
就像20位,虽然我找不到任何鼓励这种积累的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Hideaki Nambu"]是否有证据证明 MSP430 SD24_B 和固件后计算具有更高的 ENOB 或有效位?
    我们很高兴有经过验证的案例能够实现、如18位、20位或更高的准确性。[/引述]

    虽然我不确定可以实现18位或20位的精度、但您可以通过对多个样本执行软件过采样(或取平均值)来提高性能。 这类似于低通滤波器、可提高采样后的性能。 有关如何执行此操作的更多详细信息、请参阅以下主题。 这里的权衡是、您具有较慢的有效采样频率、但如果您的应用能够处理该频率、则没关系。 软件过采样时的有效采样率为硬件采样率(Fmodulation / OSR)除以报告该值之前软件中的平均采样数。

    [常见问题解答] MSP430I2020:测量 SD ADC 噪声

    [引用 USER="Hideaki Nambu">SD24_B 有一个位 SD24SNGL。
    我希望我们可以清除该位以进行"连续"、累加许多读数、并获得更好的 ENOB、
    就像20位,虽然我找不到任何鼓励这种积累的文章。[/引述]

    由于抽取滤波器将持续满、并且您无需等待第4个采样即可获得准确的结果、因此连续采样可能会略微改善结果。

    此致、

    James