This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:使用 MSP430#39集成 DAC 的 HART 通信

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477, TIDM-01000, TIDA-01504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827314/msp430f477-hart-communication-using-msp430-s-integrated-dac

器件型号:MSP430F477
主题中讨论的其他器件: TIDM-01000TIDA-01504

你好。

是否可以使用 MSP430F477的集成 DAC 开发 HART 通信?

您是否有任何客户能够使用 MSP430F4xxx 系列的集成 DAC 开发 HART 通信?

此致、

U-SK

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有可能。 HART 调制解调器需要 DAC 和 OA 外设上的软件解决方案。

    具有4个 SAC (DAC12和 OA)的 FR2355更适合该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李 晓东、您好!

    感谢你的答复。

    如果我 使用 MSP430F477开发 TIDM-01000、是否需要外部运算放大器 IC?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    是的。 我认为是这样。 在 DAC 之后、MSP430F477中没有用于将电压转换为电流的 PGA/OA。 我建议您可以将 FR2355视为采用 TIDM-01000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢你的答复。

    使用 MSP430F477成功进行 HART 通信。

    我想知道 TIDA-01504中的49.9kΩ Ω 电阻器( R4 )。

    我在板上随机选择了47kΩ Ω 电阻器、HART 通信成功。

    您能告诉我如何确定 R4的适当电阻值吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    您能否评论此原理图的来源?我认为它不是 TIDM-01000的。 我将在下周外出。 我恐怕我对你的回复可能是从8月30日(下星期五)开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢你的答复。

    我指的是 TIDA-01504。

    我附加了原理图文件、如下所示。

    e2e.ti.com/.../tidrux6.pdf

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    在 TIDA-01504手册DAC874xH DS 中对 R4的值进行了解释

    希望这对您的问题有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    希望您的问题已经得到解决。