This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:6043上的超声波传感器接口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832462/msp430fr6043-ultrasonic-transducer-interface-on-6043

器件型号:MSP430FR6043
我正在尝试将6043用于水流应用。 我将传感器直接连接到6043。 我正在使用6043模板示例进行开发。 我仅从 CH0中获得1MHz 脉冲、而 CH1上没有脉冲输出。 我注意到、燃气表应用仅使用其中一个通道。 这是我必须在软件中设置的、以便直接连接传感器吗? 我有 EVM 430-6047板、可以正常工作。 我的计划是使用6047板和 USS_Design 创建头文件、然后将其用于我的定制6043板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    让我联系该产品团队、以帮助您回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    我们有一个 FR6043上的水演示项目示例。  这可以在下面找到。  

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/

    如果您使用模板项目进行水处理、则需要确保为水选择正确的构建配置、即单音。    要设置此选项,请右键单击项目-->生成配置-->设置活动-->选择单个提示音。  

    根据您提供的信息、这听起来像是项目是为多音调气体设置的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。