This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:支持 IPMB 与放大器;IPMC?

Guru**** 2548740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852429/msp430fr5969-sp-support-for-ipmb-ipmc

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

团队、

MSP430FR5969-SP 是否支持 IPMB 和 IPMC? 这是一个开放式 VPX 标准。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.D.、

    MSP430FR5969没有任何特定的软件或硬件来实现此目的。

    但是,如果可以使用可用的标准外设(I2C、SPI、UART ...)来实现它,则它将能够运行。  这假设性能和存储器要求在 MCU 的能力范围内。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水