This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:正确使用 ADC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/851283/msp430f5528-correct-work-with-adc

器件型号:MSP430F5528

先生们!
很抱歉打扰你。 多年来、我一直在使用 MSP430微控制器。
非常好,谢谢。
但是、当我使用 MSP430F5528 ADC 时、我发现了一些不良影响。
就在 ADC 测量开始时、有一些电压脉冲(高达100mV)。
(ADC 通道连接到测量电路时不会如此)。
ADC 测量脉冲电压。
我的电压源具有较大的输出阻抗(大约为10千欧)。

如何克服测量误差?

此致
Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先要检查的可能是您的采样/保持时间(ADC12SHT0)。 用户指南(SLAU208Q)第28.2.5.3节中有一个公式。 如果没有其他东西、较长的 S/H 时间应能消除任何碰撞。

    如果这样做没有帮助、下一步可能是上传原理图的相关部分。 我不是一名模拟向导、但论坛上有许多模拟向导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 你是对的。 它是 S/H