This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG430 *。D43文件格式是否支持此格式我看到它具有*。A43格式

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850903/msp-gang430-d43-file-format-can-it-support-this-i-saw-it-has-an-a43-format

大家好、我们已经有一个由客户提供的文件*。D43文件格式、我们想看看它是否可以在 MSP-GANG430编程工具上使用

当我看到它支持*。A43格式 TI text.TXT 格式、但不支持.d43格式。

必须假定客户使用 TI 代码生成器来使该文件成为 TI Text.txt 或*。A43文件的 TI 代码合成器和 IAR 支持生成

我们的客户是否可以使用 IAR/Code Composer TI 工具轻松生成 TI text.TXT 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    像这样配置 IAR 非常容易