This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:EV2400

Guru**** 2479825 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849895/msp430f5529-ev2400

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我想查看一些与使用  msp430f5529 IC 的 EV2400相关的内容。 我有 个 msp430f5529 Launchpad。 我想将其用作电池电量监测计评估模块(EV2400)的基于 USB 的 PC 接口。

在将 Launchpad 与 bqStudio 通信之前、要更改哪些硬件和固件步骤?

2. 有  一个 EV2400固件更新程序 v0.28 (修订版 A)、如果我 仅使用 msp430f5529 Launchpad、要将固件/程序更新到该 Launchpad 中、需要遵循哪些步骤?

3.   作出更改后的 msp430f5529 Launchpad 是否可用于与 Bqstudio 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1我们提供了 MSP430F5529 Launchpad 和 EV2400的所有原理图、您可以对它们进行比较、以查看 硬件的更改位置。  

    如果 更改了 MSP430F5529硬件,则符合 EV2400 标准,我认为不更改任何固件。

    2您可以 使用 LaunchPad 直接下载固件

    3我认为这应该适合它