器件型号:MSP432P401V
您好!
我正在开发一个板载 msp432p401V 的定制板。为了更好地了解情况,我开始使用 msp432p401R Launchpad 进行开发,并创建了一个在48MHz 时钟下工作正常的示例。我更改了示例以使用401V 的启动、ICF 和系统文件, 更改了定义并确保所有内容都编译。当我运行示例时、似乎获得了错误的时钟频率。由于某种原因、我认为我使用的不是_LFXTCLK 而不是_DCOCLK、而不是48MHz DCO。 此行为仅在48MHz 时钟下可见。 如果我使用24MHz、似乎可以正常工作。此外、我尝试将401v 文件与401r 文件交换、对于48MHz、它在那里工作正常。 401r 系统、ICF 和401v 处理器的启动文件是否可以使用? 有什么想法我为什么会看到这种行为?