This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401V:401V 和401R 的启动文件和系统文件

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846991/msp432p401v-startup-and-system-files-for-401v-and-401r

器件型号:MSP432P401V

您好!

我正在开发一个板载 msp432p401V 的定制板。为了更好地了解情况,我开始使用 msp432p401R Launchpad 进行开发,并创建了一个在48MHz 时钟下工作正常的示例。我更改了示例以使用401V 的启动、ICF 和系统文件, 更改了定义并确保所有内容都编译。当我运行示例时、似乎获得了错误的时钟频率。由于某种原因、我认为我使用的不是_LFXTCLK 而不是_DCOCLK、而不是48MHz DCO。 此行为仅在48MHz 时钟下可见。 如果我使用24MHz、似乎可以正常工作。此外、我尝试将401v 文件与401r 文件交换、对于48MHz、它在那里工作正常。 401r 系统、ICF 和401v 处理器的启动文件是否可以使用? 有什么想法我为什么会看到这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您从401v 设置移动到401r 设置时,您要更改哪些文件和设置? 您应该使用特定于电路板的文件。 在其他潜在问题中、如果使用401r 文件、则无法访问401v 的完整存储器范围、从而抵消401v 和401r 之间的主要差异。

    您如何更改系统时钟? 您是否正在使用 SysConfig/TI 驱动程序项目并通过 PowerMSP432_config 指定系统时钟、或者是否直接修改 system_msp432p401v.c 文件?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的响应。我将直接修改  system_msp432p401v.c 我在进行转换时更改了定义和对401r 的任何引用。

    此致、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您使用的是 msp432p401v 还是 msp432p401vt 器件? 401vt 器件仅支持24MHz 的最大时钟速度。

    出于好奇、如果您将 system_msp432p401v.c 文件替换为 system_msp432p401r.c 文件、但保留其余特定于器件的文件(如 ICF)为401v 版本、您是否能够以48MHz 运行? 如果是、则 system_msp432p401v.c 文件的闪存等待状态设置中可能存在错误。 请参阅此 E2E 帖子、了解您可能需要修改的内容:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/787876/2919389#2919389

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 msp432p401v 器件。 我之前尝试过 msp432p401r 文件、但它似乎可以正常工作。 链接中提供的修复程序适用于我。  

    谢谢 Michael。

    此致、

    Krishna