This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:正在寻找目标开发板

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846406/msp430g2755-looking-for-a-target-development-board

器件型号:MSP430G2755

您好!

大家好。  

我们的客户正在寻找 适用于 MSP430G2755IRHA40R (40引脚) VQFN (RHA)的目标开发板。 他们希望使用它对芯片进行编程。 我们已经检查了 TI 网站、我们只找到 了仅 适用于38引脚的 MSP-TS430DA38。 如果您能帮助我们了解此器件是否有可用的电路板、我们将不胜感激。  

没有、请您建议解决问题。 谢谢、祝您愉快。  

期待您的回应。


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我们没有 适用于 MSP430G2755IRHA40R (40引脚) VQFN (RHA))封装的目标板。

    建议客户设计自己的程序硬件板 时使用相应的插座。

    同一封装中有一个目标板、但引脚不匹配、无法使用。

    http://www.ti.com/tool/MSP-TS430RHA40A

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedirick、

    我已经七天没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致

    Johnson