This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:AES driverlib - CBC 模式?

Guru**** 2550840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846992/ccs-msp430fr6047-aes-driverlib---cbc-mode

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我已经使 AES 加密/解密与 driverlib (AES256.c)一起工作、没有任何问题、但是默认模式是 EBC。 我需要将模式更改为更安全的 CBC (或 OFB/CFB)、我该怎么做?  

是否有任何使用 driverlib 的示例? 如果这更节能、我最好使用 DMA。  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    我将与一位工程师联系、他可以为您的查询提供支持。 请让他们花几天时间来研究这一点并作出回应。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Matt Calvo"]

    Thibult、您好!

    我将与一位工程师联系、他可以为您的查询提供支持。 请让他们花几天时间来研究这一点并作出回应。

    此致、

    Matt

    [/报价]

    您好、Matt、

    好的、谢谢。 注意:有一个类似的线程提供了 DMA 示例代码、但由于加密数据输出不正确、我无法使其正常工作。 你能得到这项工作吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    在 AES 上、我们没有在 driverlib 中实现所有运行模式类型。

    在 UG 章节中、存在一些伪代码、说明了必须如何将内容更改为

    以 CBC 模式运行。 (您可以尝试自己、在高需求情况下通过请求回复)

    CBC 示例代码  需要几周的时间才能生成。 当前 未计划 (内部优先级)。

    Johann

    P.S. 请告诉我反馈您的请求的紧迫性和影响。