请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6877 您好、社区成员、
在 MSP430数据表中、所有流耗被指定为 fMCLK = fDCO。
您是否认为 fMCLK = fHFXT 大于 fMCLK = fDCO 时的电流消耗?
我认为如下。
fHFXT = 4MHz 时 HFXT 的电流消耗:IDVCC、HFXT = 75uA (典型值)
DCO 为1MHz 时的电流消耗:IAM、FRAM_UNI = 210uA (典型值)
当 fMCLK = fHFXT 时:IDVCC、HFXT + IAM、FRAM_UNI
这个想法是不是错误的?
请告诉我正确的想法。
最恰当的考虑。
Cruijff