This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:执行希尔伯特变换和频率校正

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, TIDM-THDREADING, MSP430F67641A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829953/msp430f67791a-performing-hilbert-transform-and-frequency-correction

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67791ATIDM-THDREADING

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我正在处理 msp430f67791A 控制器...

我开始改变库房的风格和过程来平静这个…

以及 hibert 频率校正库房...

以及 msp430f67791A 的相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    据我所知、我认为我们没有专门 讨论希尔伯特变换的应用手册或示例代码。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我需要 msp430f67791A 示例代码、这款控制器适合测量 THD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    [引用 user="cnchh sharmam13"]我需要 msp430f67791A 示例代码,并且该控制器适合测量 THD。

    您使用的是 MSP430F67791A 还是 MSP430F67641A? 两者都可用于计算 THD、但我们仅提供基于 F6779A 的 TI 参考设计、该参考设计展示了称为 "能源监控的总谐波失真测量"(TIDM-THDREADING)的 THD 测量。

    关于您对希尔伯特变换和系数的问题、我不确定 TIDM-THDREADING 设计中使用了什么变换、但它似乎与希尔伯特相似、因为它用于将电压信号移动90度进行无功功率计算。 您可以查看 TIDM-THDREADING\software\Source\emeter-metroling\src\metal量- fi-table.c 文件中的系数表。 该表用于'metrologet-fore.c'文件中。 也许这就是您想要的。

    此致、

    James