主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 TIDM-SERVER-PWR-MON
支持、
我将 MSP430i2041与计量项目(IAR)搭配使用。
我连接了一个负载、但通过校准 GUI、我看到0伏或0电流。 有时它们会单独发生。 在某些情况下、这会影响功耗读数@ 0kWh。 通常、器件复位可以解决该问题。
如何进行调试?
SD24输入上的尖峰是否会导致 SD24关断?
此致、
Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
支持、
我将 MSP430i2041与计量项目(IAR)搭配使用。
我连接了一个负载、但通过校准 GUI、我看到0伏或0电流。 有时它们会单独发生。 在某些情况下、这会影响功耗读数@ 0kWh。 通常、器件复位可以解决该问题。
如何进行调试?
SD24输入上的尖峰是否会导致 SD24关断?
此致、
Marc
尊敬的 Marc:
[报价用户="Pathfinder "]我将 MSP430i2041与计量项目(IAR)配合使用。
我建议将 MSP430i2041与 电能测量设计中心(EMDC)和软件库结合使用、但我意识到这适用于现有项目。
[报价用户="Pathfinder ">我连接一个负载、但通过校准 GUI、我看到0伏或0电流。 有时它们会单独发生。 在某些情况下、这会影响功耗读数@ 0kWh。 通常、器件复位可以解决该问题。[/quot]
根据您使用的代码库和更改、它可能无法与默认 GUI 正常配合使用。 我建议回到为 TI 参考设计提供的参考代码作为起点。 或者、您可以通过使用逻辑分析仪检查通信来查看问题是否是通信问题。 如果数据包中的数据与您要查找的数据相匹配、那么我怀疑代码与 GUI 的交互方式存在问题。
[引用用户="Pathfinder "]
如何进行调试?
SD24输入上的尖峰是否会导致 SD24关断?
[/报价]
您能否(安全)将 MSP-FET 连接到正在运行的目标(而不复位器件)并查看代码在何处停止? 听起来好像它在某个地方卡住了、这可能是复位对事情有所帮助的原因。
超过最大输入的"尖峰"绝对不会有所帮助。 我不确定如果施加的尖峰远高于最大值会发生什么情况。 SD24可能会关断或永久损坏。 您是否观察到任何尖峰? 如果是、振幅是多少? 它们是否超出了我们的最大输入?
此致、
James
James、
谢谢。 我现在正在尝试"连接到正在运行的目标"、它似乎可以正常工作。
对于 V、I 或 Energy、WRT 获得"0"。。 我仍在尝试在我的一侧重现它。
一个相关问题。 此项目基于 TIDM-SERVER-PWR-MON 解决方案。 我找不到函数'energy_consumed()?
此外、我在"emeter-main"中找到以下代码、表示正在存储 energy_consumed 值? 我不知道存储了能量值。
此致、
Marc
阿梅斯
我在夜间运行系统、我看到能耗会定期返回到零、并再次开始计数。 如何进行调试? 当能量值被复位时、我不能完全同步 IAR HALT。
在执行一些操作时、将 TIDM-SERVER-PWR-MON 与校准工具连接起来、并运行相同的代码以查看是否可以重复此问题。 这将从系统中移除主机 MCU。
此致、
Marc