请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 我看到了通过两种方法将 GPIO 引脚设置为低电平的代码
P1DIR |= BIT0;//将 P1.1设置为输出
P1OUT &=~BIT0;//将 P1.1驱动为低电平
和(使用 driverlib)
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);
GPIO_setAsOutputPin) GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);
我假设第一种方法可能会导致输出干扰(在设置输出引脚状态之前启用输出引脚)。 。 第二种方法(driverlib)通过在 启用输出之前设置引脚状态来避免潜在的输出干扰、是否有人可以确认我的理由? 它看起来很明显、但我在许多示例中看到了第一种方法、我怀疑我是否真的理解了这一点(我想、如果引脚驱动 LED 无关紧要)。
谢谢 Jim