This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877IPNR 持续复位问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827624/msp430fr6877ipnr-continuous-reset-problem

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6877

我使用了 MSP430FR6877 IPNR、这是一个应用代码、在连续复位现象运行一年后、无法解决重新供电问题、我尝试检查硬件电源、复位电路、晶体振荡器、没问题、 执行了 A 到 B 交叉测试、我编写了最小系统代码、仅配置 P7。 6io、当我将 P7.6的输出设置为重现问题(可能为0)、并将 p7.6的输出设置为1时、问题就得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    很抱歉、我无法完全理解这个问题。  您是否说您的设备在应用程序中已有一年、然后开始重置?  

    下电上电未解决问题、但重新编程电路板是否解决了?   

    我的第一个想法是、可能是 FRAM 被覆盖了。  您是否正在使用内存保护单元 MPU?   

    我们最近有一个可能具有良好信息的类似主题、请访问 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/825632 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD

         使用一年后、我的产品出错了。

          重写代码无法解决问题。  我下载了最小系统的代码。 如果我配置 P7.6输出0、则会出现问题。

          连续重启

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    您是否说 MSP430将运行其他代码、但一旦您将该引脚设置为输出、就会导致复位?   P7.6是否连接到任何设备?   

    您是否尝试在该引脚上运行基本切换 GPIO?

    谢谢

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD

              我尝试使用 MPU、但问题是一样的、当我只设置 P7.6输出0时、MCU 正常、如果 GPIO 切换输出1 MCU、它将复位、当我只设置 P7.6输出0时、其他 GPIO 也输出0、MCU 正常。

         请提供帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD

        P7.6未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honle、

    我仍然不确定这里发生了什么。  切换随机 GPIO 不应影响 MCU 复位、这是我从未见过的问题。  尤其是当该 GPIO 未连接到任何设备时。   

    您如何知道 MCU 正在转售?

    听起来可能 MCU 已损坏或软件正在执行其他相关操作、从而导致问题/复位。   

    您能否尝试在 MCU 上运行非常简单的代码?  这里有一个切换 GPIO 示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEPHUcd-LMg57qYEUKcoAA__IOGqZri__LATEST 

    首先尝试示例、然后将其更改为 P7.6、让我知道测试结果。

    谢谢、

    JD