请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311、
我有一个使用32768晶体的 launchpad 和另一个使用38400晶体的 launchpad。 使用 MSP430FR2311、它们都可以完美地工作。
对于 MSP430FR2355、我无法使 ACLK 与晶体配合使用。 双迹线示波器已验证晶体是否以正确的频率振荡、
但 ACLK 以 REF0频率(接近32700Hz)运行。
下面是我用来显示 ACLK 的代码:
;设置 ACLK -结果约为32708Hz,应为38400
BIS.b #BIT1、&P1DIR
BIS.b #BIT1、&P1SEL1
BIC.b #BIT1、&P1SEL0
BIC #BIT8|BIT9、&CSCTL4
;bis #BIT13,&CSCTL6 ;禁用自动切换到 REFO
;如果设置了上述值,则不会看到 ACLK。 这是正确的行为。
非常感谢您的建议。