主题中讨论的其他器件:Energia、 ADS1115、 ADS1015
大家好!
我希望您能帮我:我正在使用 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 从 ADS1115 16位 ADC 读取数据。 由于此组件的库、我已将采样频率设置为860SPS (最大可能值)、并且可以在 Energia 串行绘图仪上绘制数据。
但是、当我将数据从串行发送到 Python 或 Matlab 时、只能在 POR 秒后获得50个样本。 我尝试通过串行方式发送 一个 int (X)、每当发送 ADC 采集的数据时、该 int (X)都会增加;通过这种方式、在 Python (在 PC 上)中、我看到订购了 int X (因此我不会丢失样本)、并且在大约7秒内仅收到350个样本。
明天、我将尝试采集数据5秒钟、并将其存储在包含4300个元素的数组中(使 ADC 采样频率为860SPS x 5秒= 4300个样本)、以确保 ADC 采样正确。
我的 MCU 有问题吗? 串行写入速度可能不够? 如果这应该是问题、我可以解决将数据存储在阵列中和 SD 中的问题。
感谢您的关注!
此致、
Giuseppe Missale