This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6820:断电后 FRAM 中的值不会保持不变

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864702/ccs-msp430fr6820-value-in-fram-does-not-remain-there-after-power-off

器件型号:MSP430FR6820

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚发现、我的 FRAM 变量中的值在断电后不会保留在那里。 我检查了变量的地址是否真正位于 FRAM 中、它们是否确实位于 FRAM 中。 我尝试删除变量的初始化、但它没有帮助。

您是否有任何疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我能解决这个问题(我还没有对这个问题进行如此深入的测试)。 我刚刚在 cmd 文件的这两行中添加了 NOINIT。

    my_data_fram:{}> FRAM_DATA type=NOINIT/*将我的数据保存在 FRAM中*/
    my_status_fram:{}>FRAM_STATUS type=NOINIT/* FRAM 中保存的数据状态*/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IGI、

    感谢您分享您用于解决问题的方法。  

    此致、

    Matt