This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2032:CCS/MSP430FR2032:

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864415/ccs-msp430fr2032-ccs-msp430fr2032

器件型号:MSP430FR2032

工具/软件:Code Composer Studio

什么是 DAC 中的初级基准和次级基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 基准是 SAC-L3的一部分、FR2032不具有 SAC-L3。 我可以说的是、FR2032没有任何类型的 SAC。

    在 FR2355数据表(SLASEC4B)表6-31中可以找到 DACSREF 选择的示例--一个是 DVCC,另一个是内部基准。